This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:复位/同步波形

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1231201/ads5400-reset-sync-waveform

部件号:ADS5400

您好!

数据表的图1指出"复位可以是单脉冲、低到高步进或重复脉冲输入信号"。 我还想确保馈入 RESET 输入的均匀分频的 CLKIN 信号是否也是在多个 ADS5400之间同步 CLKOUT 分频器的有效条件。 例如、您能否确认附加的馈入器件的波形(复位信号是边沿对齐除以4版本的 CLKIN)将使每个器件上的 CLKOUT 正确对齐、并使 SYNCOUT 每4个样本产生一次脉冲。

 
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KJ:

    不、这是无效的。 这是一个定期复位信号。 在当前配置中、复位会锁存在时钟的两个连续下降沿。 这将导致两个连续的 SYNCOUT 脉冲每4个样本重复一次。

    要达到您的要求、RESET 只能在一个时钟转换时为高电平、然后在3个时为低电平、如下图所示。 这将导致每4个采样发生一次 SYNCOUT。

    请务必注意、N 的7个 CLK 延迟与 SYNCOUT 和锁存复位之间的延迟相同。

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的回答、

    1) 1)仅关于 CLKOUT 分频器、我的原始文章中的波形是否会在多个 ADS5400之间正确对齐?

    (假设我多次使用 SYNCOUT 都正常、当 RESET 锁存在高电平状态时、
    但在第一个复位周期和初始校准后、CLKOUT 对于所有器件都将保持在相同的相位。)

    2)或者 RESET = CLKIN/2是只对齐分频器的更好主意?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KJ:

    如果您只是想在上电后对齐一次数据、则任何宽度脉冲都足够了。 周期信号只是为了在整个数据采集过程中保持相位对齐。 N 为偶数的任何 CLKOUT/N 都应足够、并允许训练的时间。 CLKOUT/2或 CLKOUT/4就可以了。

    此致、蔡斯