This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:如何使用 EEPROM 或 NVM?

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401, TPL1401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230581/tpl1401-how-to-use-eeprom-or-nvm

器件型号:TPL1401

TPL1401如何使用 EEPROM 还是 NVM?

1,I 设置 DPOT_PDN、REF_EN、DAC_SPAN 和 DPOT_POSITION、但每次重启时、都需要对其进行复位。 我尝试了许多参数、但无法保存这些参数。

2 μ s,、为什么 PAGE 1设置为加电、但 PAGE 2的 DPOT_PDN 设置为10K 断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您向我们提出问题。  

    1)数字电位器使用 EEPROM。  

    要对其进行更新、请配置要存储在存储器中的所有寄存器设置。 在"TPL 初始化"页面上、 选项卡"、点击"Program"按钮、将所有当前寄存器设置存储到 NVM 中。 点击"重新加载"按钮以检索存储的设置。 `s 更多信息、请参阅用户指南的第19页。  

    2)这些值可能没有完全更新。 尝试在"Init (初始化)"上设置下拉菜单。 页面上电、然后点击寄存器映射页面上的"全部读取"。 让我知道这是否解决了问题。  

    谢谢!  

    Illia Volkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试在 TPL1401EVM 上捕获 SCL&SDA 信号、但我可以通过修改 VREF 或基址输出来捕获 I2C 信号、但 EEPROM 和重新加载无法捕获信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将正确的寄存器组存储到寄存器映射中后、您是否能够重新加载该寄存器组?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Illia:

    确认是 GUI 问题。 在 TPL1401 GUI 中、PROTECT 寄存器地址为0xD2、而在数据表中为0xD3。 请帮助修改 GUI。

    谢谢!