This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:从我的评估板到 PC/Python 读取的数据

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232179/ads1261-data-from-my-evalboard-to-pc-python-readout

器件型号:ADS1261

尊敬的 Bryan:  

如何访问 SPI 以将我的测量数据从评估板传输到 可以 使用 Python 读取(例如)的 PC。

此致、

马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel Beck:

    有关该问题的答案、请参阅 ADS1261EVM 用户指南中的第3.2.3节

    -Bryan