This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1333M10:AMC1333M10、测量1000V 直流、连接 C 代码示例

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1333M10, AMC3336
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228901/amc1333m10-amc1333m10-measure-1000v-dc-interfacing-c-code-example

器件型号:AMC1333M10
主题中讨论的其他器件: AMC3336

1.必须测量隔离式1000VDC。

2. AMC1333M10是否有任何示例 c 代码,用于与 MCU 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的提问!

    1. 使用 AMC1333M10可以测量1000Vdc、但根据您的爬电距离和间隙要求、 还可能需要一个数字隔离器。
    2. 我们没有任何 AMC1333M10的示例 C 代码。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    可以通过 SPI 或 UART 接口与 MCU 连接吗?

    2.必须通过分流电阻测量1000VDC 和300A

    a)对于电压感测,发现 https://www.ti.com/product/AMC3336 也有内置的直流-直流,所以简化了设计,所以可以使用它

    B)对于当前的 Sing 发现 https://www.ti.com/product/AMC3306M05 ,也有 inuilt 直流直流

    这2种封装是否适用于1000V/300A 应用中的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的耐心。

    1. 不可以、这些器件无法使用 SPI 或 UART 连接到 MCU。  MCU 应具有用于重建数字输出 DOUT 的 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)。
    2. 是的、AMC3336适用于通过电阻分压器进行电压检测1000VDC、AMC3306适用于通过分流电阻器进行300A 电流检测。

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    Samiha