This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:如何实现隔离?

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ADS127L01, ISO6762, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1231931/ads127l01-how-to-implement-isolation

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件: ISO6762ADS127L11、ISO6741

大家好、

我的客户正在研发电机驱动器并且有兴趣使用 ADS127L01、他们 认为 ENOB 和 SNR 非常适合他们的应用、  

不过、 隔离 是电机驱动应用的一个重要问题、因为 ADS127L01不是隔离式 ADC (例如、相对于 AMC3306)。 在这里、我想 ADS127L01的数据表建议隔离可以在数字域中实施、例如来自 SPI 输出。 如何实现这一点、您是否有任何参考设计?

请提供建议。  

谢谢你。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    我们没有任何使用 ADS127L01和隔离的示例参考设计。  但是、可以将 ADS127L01配置为 SPI 模式、并且可以使用4或5条 IO 线路进行通信、这是正确的。  ISO6762可用于提供多达6条通信线路。

    但是、我建议查看较新的 ADS127L11。  ADS127L11是此 ADC 系列中的新一代器件、通过与 DRDY 共享 SDO 引脚、可通过4线 SPI 运行。  4个信号为/CS、SCLK、SDI 和 SDO。

    可以与 ADS127L11良好配合使用的一个示例隔离器件是 ISO6741。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用