This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AMC DAC 输出的纹波抑制

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232347/amc7834-ripple-rejection-for-amc-dac-outputs

器件型号:AMC7834

请与 AMC7834联系

在此 IC 上、AVss 引脚和 DAC 的输出之间是否存在纹波抑制、数据表显示了 DAC 的输出噪声、但我看不到任何有关纹波抑制的信息。  

如果无法减少通过 AMC 的输入总线上的任何噪声、我将考虑在芯片外部使用 LDO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    AMC7834在较高频率下具有有限的 PSRR。  虽然我们目前还没有完整的特性数据,但我们的基准测试表明,频率>500kHz 时 PSSR 小于10dB。  您是否担心 SMPS 的特定频率?

    谢谢。
    错误