This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551-Q1:TA 和 Tj 问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232328/dac7551-q1-ta-and-tj-issue

器件型号:DAC7551-Q1

嗨、 团队,

在 环境 温度高于105度但结温低于150度的情况下、哪些电气性能参数会产生影响? 产品是否会出现故障? 如果是这样、会发生什么样的故障?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、  

    您需要注意功率耗散、以使结温不高于150°C 以避免损坏。 我们只将电气特性规定在105°C 的环境温度下、因此我们无法保证任何超出此范围的最小或最大规格。 该器件的使用寿命 也可能会缩短、但我没有任何有关该行为的特性数据。  

    此致!

    Katlynne Jones