This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:放大器建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS4225, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229325/ads4225-amplifier-recommendation

器件型号:ADS4225
主题中讨论的其他器件:THS4509、、 THS4541

大家好、

客户希望使用 THS4509+ADS4225高达2.5V 的直流电压采样。 THS4509用于放大信号、而 ADS4225用于将模拟信号转换为数字信号。 但我认为 THS4509不适合该应用、因为它的最小增益是6dB、并且 THS4509的输出电压可能超过  ADS4225的输入范围。 您能推荐一款放大器吗? 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    THS4509或 THS4541应该没有任何问题。 当使用放大输入超过 ADC 限值的固定增益放大器时、请建议设计一个 π 型衰减器或 T 型衰减器(也称为 t 型焊盘衰减器)、以便在匹配网络之前为任何 ADC 将电平校正到合适的输入范围。 THS4541是可调节的、可能更加适合客户。  

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您能否分享 衰减器的设计指南? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng,

    请参见下图。 这是一个3dB 衰减器。 若要计算数值、建议使用此计算器: https://www.allaboutcircuits.com/tools/t-pad-attenuator-calculator/

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个3dB 衰减器示例。