This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS54J40EVM, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225526/ads54j60-ads54j60

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件:THS4541

尊敬的 TI 代表:

  请查看随附的示意图。 请尽快给我们反馈/评论。

 此致、

Shambhuling D.

(D&E/MS 经理)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shambhuling,

    备注:

    1.您需要按照数据表为 ADC 提供电源定序。 TI EVM 在 LDO NR/SS 引脚上使用了不同值的电容器、但我建议使用 PG 和 EN 引脚来实现这一点。

    2.为 LMK 使用100MHz VCXO 可以提供比122.88MHz 器件更多的频率选项。

    3.建议对 AVDD3V3_ADC 电源轨使用单独的 LDO。

    ADC 具有用于 CLK 输入的100 Ω 内部端接电阻。 不需要外部100 Ω。

    5.确保所有四个 ADC CLK 和 SYSREF 布线都匹配、而不仅仅是各个对匹配。  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们的信号特性如下所述。

    1.接通时间- 20 ns

    2.上升时间- 3到4ns

    3.下降时间- 3至4ns

    4.最大振幅- 5 V

    5.脉冲周期4ms

     我们需要测量所有这些参数。 我不确定 我们的 ADC 输入电路是 正常的还是需要更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 ADC 输入 CLK 没有问题。 只需确保对 LMK 设置使用 LVPECL 2000mV 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将介绍 ADC 输入 CLK 的含义、我将介绍 ADC 模拟输入侧信号的特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhuling,

    我想 Jim 可能已经将 ckt 解释为 clk 的拼写错误、而不是电路的速记法。

    如果目标是让 ADC 以1GSPS 运行、那么我建议也像 Jim 在上文所建议的那样将122.88MHz VCXO 更改为100MHz。 与122.88MHz 器件相比、这将提供更多的频率选项。 如果使用1GSPS、您应该能够毫无问题地捕捉上升沿、但是从您描述的信号特性来看、应用似乎更具直流耦合针对性、因为输入信号是一个脉冲、在4ms 的时间段内保持高电平、对吗? 10.76dB PI 衰减器足以将任何5V 交流信号衰减至大约1.5V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲将仅在20ns 内保持高电平。 信号未开启的总周期为4ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是直流脉冲,我们是否应去除 平衡-非平衡变压器电路中的电容器? 此外、是否还可以根据 ADC 数据表、对于杂散和 SNR 计算、将输入频率取为250Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们到 ADC 的信号输入为单端输入、该电路是否适用于单端信号? 显示为2个 SMA 连接器、这是我们的错误、实际上只使用一个 SMA 连接器来馈送信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhuling,

    根据脉冲的上升时间、电流配置可实现此目的。 脉冲上升时间越短、脉冲具有任何交流分量的时间越短、这意味着它具有更多的直流分量。 我认为、对于这种输入脉冲、你将必须进行直流耦合、但让我与团队进一步讨论一下。

    如果您最终需要直流耦合、则必须使用具有足够带宽和转换率的单端到差分放大器。 例如、如果超过600MHz 不存在交流信号、您可以查看 THS4541。 这将执行单端至差分转换、还允许来自 ADC (Vcm)引脚的共模输入(Vocm)。 您必须从信号链中移除所有串联电容器、并确保放大器配置为1:1增益、以便使用您已经设计的现有 PI 衰减器网络。 如果您需要进行交流耦合、建议使用一对0欧姆串联电阻器代替一对交流电容器、这意味着如果您额外添加几个0欧姆电阻器、则无需设计和制造全新的电路板。 当将 VCM (ADC 的输出)连接到 Vocm (放大器的输入)引脚时、通常在 该路径中设计一个电阻分压器、以允许调整放大器的共模输出。 我还建议在该路径中添加一个串联0欧姆电阻器、如果您要断开 VCM 与 Vocm 的连接(用于恢复到共模悬空的交流耦合模式)。

    今天晚些时候、我将向大家介绍与团队讨论的结果。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蔡斯:

     我正在等待您的更新/建议。 请尽快提供更新/建议。

    此致、

    Shambhuling D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shambhuling,

    如果您需要在脉冲保持高电平或低电平时准确地量化数据、那么您必须进行直流耦合。 如果您只对上升沿和下降沿感兴趣、则交流耦合将没有问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如前所述、我们需要测量脉冲的导通时间和上升和下降时间。 那么该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shambhuling,

    我无法为您确定您的系统要求、但我可以向您推荐直流耦合是更好的选择。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蔡斯:

    我们需要对 ADS54J60EVM 评估演示板进行单端脉冲实验。 EVM 原理图第2页中存在平衡-非平衡变压器电路。 请建议我们 在 评估板中对原理图进行相关修改、以便将单端脉冲馈送到评估 board.e2e.ti.com/.../3225.ADS54J40EVM_5F00_ADS54J60EVM_2D00_SCH_5F00_D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhuling

    该 EVM 已配置为单端输入。 此 EVM 仅具有平衡-非平衡变压器选项、可将单端信号转换为 ADC 所需的差分信号。 ADC 不能简单接受单端输入。

    若要使用直流耦合进行评估、首先需要使用放大器 EVM。 您必须在 J1 (AINM)和 J4 (BINM)上添加一个额外的 SMA 连接器、并通过移除 R7、R8、C6、C7、C14 C15并使用0欧姆电阻器填充以下组件:R3、C1、R4、C3、R21、 C12、R22、C13。 这就是此 EVM 上启用直流耦合的方式。  

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议合适的放大器 EVM 器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查看 THS4541EVM: https://www.ti.com/tool/THS4541RGTEVM