This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:DAC70501

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232898/dac70501-dac70501

器件型号:DAC70501

我遇到的问题与该线程上的问题相同。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994874/faq-dac80501-why-is-the-output-not-updating

我的确注意到状态寄存器上的 REF-警报标志、所以弄清楚了这个问题是什么。 当我尝试使增益和 DIV 1同时生成时、问题就出现了、因此基本上会在寄存器增益上加载0000。 这是不起作用的。 如果我在增益寄存器上加载一个0101、基本上使 GAIN = 2和 DIV = 2、该操作有效。 从数学角度来看、两者应该以相同的方式相互抵消、但出于某种原因、结果并不相同。

这是它们在内部的使用方式吗? 希望有人能帮助我更好地理解这个问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernesto、  

    REF 警报问题发生在基准缓冲器上(图中突出显示)。  

    您刚才提到的两种情况会在 DAC 输出上产生相同的输出范围(来自输出缓冲器)、这是正确的。 但是、当 DIV=1时、基准缓冲器看到的值太大、导致其关闭并触发基准警报。  

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我想听起来好像是内部逻辑使用这些位的方式、以及按什么顺序使用。 我仍然不清楚为什么、但我想数据表中没有更详细的方框图就足够了。 很遗憾、数据表中没有包含有关该警报的更多信息。 鉴于工作电压范围从2.7V 开始、我可以看到这经常是一个问题。

    总之、再次感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernesto、

    这更多地是关于分频/增益在信号链中的应用位置、而不是内部逻辑的顺序。 根据使用的电源电压、基准缓冲器需要足够的余量才能运行。 因此需要使用基准分频器、以便在进入基准缓冲器之前对基准(内部或外部)进行分频。 这与输出或 BUF-GAIN 设置无关。 如果该缓冲器上没有足够的余量、它将关闭。  

    输出放大器的输入是 DAC 的输出(方框图中的 R-2R 方框)、其范围为0至 VREF/REF-DIV。 因此、BUF-GAIN 位允许您向该范围添加2倍的增益、这在您需要缩小基准、或如果您的基准小于 VDD 并且您希望输出范围在0到 VDD 之间时非常有用。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Katlynne! 这些信息确实很有帮助、并为我澄清了问题。 我仍然认为数据表需要有关该警报的更多详细信息。