This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:同步问题

Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232170/adc3441-synchronization-issues

器件型号:ADC3441

4个通道的采样是否同步? 从该时序图可以看出、输出数据是否看起来不同步? 延迟=8 x CLKIN 周期+tPDI - TA、此延迟时间是指什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    对4个通道的采样将同步进行。 如果查看数据表中位于图141中间的时序图、您会看到在 FCLK 的一个周期内、将捕获到单个数据样本。 ADC 延迟是器件对输入信号进行采样并在输出端将其转换为数字二进制字所需的时间。 正如您提到的->  Latency=8 x CLKIN CYCLESS+tPDI - TA、延迟方程描述了整个芯片的延迟。 有多个因素会导致延迟、即 tPDI (时钟传播 延迟);TA (孔径延迟)。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC3441是否支持10M 采样速率? (设置为15M)Table 20 μ s、如何设置10m?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    ADC3441的 最小采样率为15M、这无法降低。

    此致、Amy