This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:您能否介绍如何设置8个 AFE 来同步接收

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1231567/afe58jd32-can-you-please-give-a-process-how-to-set-up-8-afes-to-receive-synchronously

器件型号:AFE58JD32
主题中讨论的其他器件:AFE58JD28

尊敬的专家

上次我发布 E2E https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192682/afe58jd32-difficulty-synchronizing-8-pieces-of-afe/4497301?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A470630#4497301 ,现在客户已有第三批 PCBA 测试有以下问题:

我们的第一批和第二批便携式 PCBA 通过自动加载两组 AFE 的配置参数临时解决了同步问题。 尽管同步速度较慢、但仍可以使用;
现在、即使第三批 PCBA 加载两组参数、也存在根本无法同步的问题。

使用场景:总共8个 AFE、编号 AFE1-8、双通道模式、ADC-12位、SERRAT-12位、 通道速率- 6Gbps;

无法同步的 AFE:固定在 AFE7的 CML1和 AFE8的 CML1上、这两个部分的 CML5是正常的、AFE7和 AFE8的4个 CML 是等长约束、共享1个 FPGA Quad&IPCORE;

测试验证1:
配置相同的一组参数后、多次手动加载 AFE JESD 的配置过程:
AFE7 CML1的传输波形表现为异常、概率非常高、并且接收端的耦合电容器断开、这也是异常;
AFE8 CML1的发射波形完全异常、在接收端断开耦合电容器也异常;
上述现象感觉同一 AFE 的配置不对异常通道生效、并且 AFE 寄存器值的回读正确;
(之前、测试速率也降至1.5Gbps、无法同步双通道模式)

测试验证2:
将 FPGA 和 AFE 修改为4通道模式、ADC-12位、SERRAT-12位、通道速率-3Gbps:
8个 AFE 可以快速同步;

请说明如何设置8个 AFE 同步接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bu 朋友:

    验证问题与 AFE58JD28相关的信息、 您能否查看以提供一些用户指南? 特别是针对 AFE58JD28不同数量的线路模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel、Chris:

    很抱歉延迟、感谢确认设备- AFE58JD28.

    我通过邮件了解这一问题的历史、并与 Shabbir 进行了简短的讨论。  

    很奇怪的问题是1 JESD IP 无法按预期工作、而且只有2个 AFE 显示了问题。

    为了帮助我们更好地理解这一点、您能帮助我们再次提供以下信息吗?

    1.因为8个 AFE 中有6个可以正常工作 具有子类2的2通道模式 。 可假定应用于器件的配置设置正确。 此外、读回显示预期数据。 此假设是否正确?

    2. 当他们说数据异常的时候,数据有多异常? 频率/通道速率是否不同? 客户能否分享良好和不良 CML 通道的示波器波形?

    3.是否有高端的示波器测量 JESD 的输出以及协议解码? 扰频器打开了吗? 由于输出是8b/10编码、因此其范围是否能够查看解码的数据。

    4.如果可以、是否可以在 SYNC 信号被拉至低电平时检查 JESD 输出、在这种情况下、器件应在 CML 通道上发送 K28.5字符。 客户是否能够在通道上看到 K28.5字符?

    由于此问题持续了一段时间、我们到目前为止还无法解决、我们能否直接向客户提出呼叫、并从客户那里了解系统级别发生的具体情况?

    如果大家同意、您可以通过电子邮件 abhishek.vishwa27@ti.com 与我联系吗、 我们可以继续讨论并继续通话。

    谢谢。此致、

    Abhishek