This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:实时绘制/读取数据输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232665/ddc264evm-live-plotting-reading-of-data-output

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件:DDC232

您好、TI 支持团队、  

在我的团队中、我们从事医疗放大器的有机印刷电子产品领域的工作。  

我们想将264EVM 用于一个使用压电式器件的新演示器。  

主要请求是实时读取测量的电荷。 您是否有 python 脚本或等效脚本来执行此操作? 基本上是在串行端口上发送数据、以便我们可以实时处理或绘制数据? 我找不到 FPGA 的源代码。  

我们正在使用 DDC232设计定制 PCB、在这种情况下、我们将设计一个代价高昂的 GUI、但它仍在设计中、因此我们想要使用开发套件进行初步测试、但我们没有使用 FPGA 的经验。

提前感谢您的帮助。

此致、  

Lina.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们处理此部件的应用工程师目前正在度假。 因此、我们的响应会有所延迟。  

    我将与其他团队成员进行核实、并在6月7日前得到回复。  

    谢谢。

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Karthik 提到的、应用非常好、但我99%都确信264 EVM 不允许采集到 PC 的实时数据。 进行采样。 它没有用于缓冲数据的硬件、以便使捕获结果与 USB 速度匹配。 设计时并未考虑到这一点、而只是为了演示器件的性能/规格。  

    此致、
    教育