This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120:ADS9120输入信号频率 范围

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120, ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229270/ads9120-ads9120-input-signal-freq-limitation

器件型号:ADS9120
主题中讨论的其他器件: ADS9218

你好,亨特。,我有一个油炸饼。。。 您能帮助检查一下吗? 谢谢。

在 d/s 中、可以支持2.5MSPS 采样率、我想知道最大输入信号带宽是多少? 根据奈奎斯特定律、最大输入信号频率为 为1.25Mhz、但在 d/s 中、它没有有关输入信号带宽限制的相对描述。 还有选修课。 规格。当 Fin 为500kHz 时、SNR 仅为84dB。 我们还可以看到、当输入信号为100KHz 时、可以获得更好的 ADC SNR 性能。 我很好奇、当输入信号为1MHz 时、ADS9120是否能够支持? SNR 规格怎么样。 驱动器? 在我的系统中、Fin 为1000kHz、我只能获得~70dB 的 SNR 规格。我想确认这是芯片限制 还是系统设计限制? 谢谢。

祝您度过美好的一天!

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、这是 ADC 的一个限制。  正如您所注意到的、根据图23、500kHz 时的 SNR 为84dB、与250kHz 相比降低了约12dB。  您可以预计、在1MHz 输入时、SNR 会进一步降低约12dB、即约72dB。

    是的、实际最大输入频率约为250kHz。  尽管 ADC 在高于该频率时仍可工作、但正如您所指出的、SNR 会降低很多。

    TI 也有其他指定为1MHz 的 ADC 选项、具有好得多的性能。

    ADS9224:f-in=1MHz 时的 SNR 为89.5dB

    ADS9218:f-in=1MHz 时的 SNR 为94.1dB

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith、这已经确认。

    BTW、您能否帮助我讲一讲为什么 ADS9120 的输入信号带宽限制比 ADS9224更差? 正如我所知、所有这些都是 SAR ADC、ADC 架构是相同的。 谢谢。

    此致、

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    ADS9120和 ADS9224都是 SAR 架构、但存在差异。  ADS9120使用 SAR 变体、该变体通常用于分辨率大于16b 的高分辨率 ADC。  此架构具有有限的输入频率范围、该频率范围通常小于器件的最大采样率频率。  ADS9224使用更标准的 SAR 架构、该架构可支持更高的输入频率。

    此致、
    系统工程师