This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8695:LPF 带宽问题

Guru**** 2554150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228619/ads8695-lpf-bandwidth-question

器件型号:ADS8695

大家好、

数据表中有 LPF 的说明。 3dB 的截止频率为15kHz。 由于此器件 速度 可能达到500ksps、对于高于15kHz 的信号、它是否会受到 LPF 的影响? 例如、客户的信号输入将高达20kHz。 在这种情况下、这款器件是否适合他们的设计? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝,

    ADS8695中的低通滤波器具有固定-3dB 截止频率(15kHz)、该截止频率与增益设置和采样率无关。 如果客户需要高达20kHz 的更大信号带宽、则应考虑使用替代器件。  

    客户对此应用所需的输入范围是多少?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    最大输入约为20kHz。 需要采样率>100Ksps,单通道,18位以上。 SPI 接口和+/-2.5V 共模输入范围。 您有更好的解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝——让我看看其他一些产品。

    您能否确认是否需要宽输入电压范围? 他们是否关心输入阻抗? 集成模拟前端负责有限的信号带宽。 不过、它的优势是支持更宽的输入范围和更高的输入阻抗。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    他们仍计划使用 ADS8695实现较低的 BW 信号输入。  20kHz 应用、最好具有高输入阻抗。  如果没有板载 PGA、则必须在链中添加运算放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是否有针对此器件建议的任何更新?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tess -此应用程序需要多少个渠道? 我们目前预发布了一款8通道器件、它包含一个类似的集成 AFE、具有可选的低通滤波器带宽(21kHz 和400kHz)。 此器件具有两个 ADC 内核、每个内核前面有一个4:1 MUX、从而为您提供2Msps/通道。

    https://www.ti.com/product/ADS9817

    此致、

    Ryan