大家好、
数据表中有 LPF 的说明。 3dB 的截止频率为15kHz。 由于此器件 速度 可能达到500ksps、对于高于15kHz 的信号、它是否会受到 LPF 的影响? 例如、客户的信号输入将高达20kHz。 在这种情况下、这款器件是否适合他们的设计? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Tess -此应用程序需要多少个渠道? 我们目前预发布了一款8通道器件、它包含一个类似的集成 AFE、具有可选的低通滤波器带宽(21kHz 和400kHz)。 此器件具有两个 ADC 内核、每个内核前面有一个4:1 MUX、从而为您提供2Msps/通道。
https://www.ti.com/product/ADS9817
此致、
Ryan