请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC5675A-SP 主题中讨论的其他器件: DAC5675A
您好!
我们当前正在使用 DAC5675A (在我们的原型上)、而 DAC5675A-SP 设为安装在飞行模型上。 目前计划将这两种器件与 Virtex-5结合使用、Virtex-5目前用 LVDS 信号驱动时钟线。 这种方式已被用于以前的飞行项目、似乎没有我知道的任何问题。
我们一直定期在我们的原型上对其进行测试、目前似乎没有任何问题。 我们以144MHz 频率运行、飞行过程中的预期温度范围为-40°C 至+90°C。 (尽管我们尚未进行温度测试)。
我想就几个方面与 TI 联系:
- 我知道 DAC5675A 期望的是 LVPECL 信号电平、如果时钟降至运行 DAC 上的时钟线所需的电压以下、我们将在输出处看到什么? 我认为可能有一些采样、输出看起来很混乱?
- 考虑到这对于我们构建的原型已经很有效、我们是否预计 DAC 在整个温度范围内时钟线路上需要更高或更低的电压? 如果我们假设环境下的 LVDS 电压电平保持不变、我们是否会期望 DAC 能够在整个温度范围内使用这些电压电平?
- 使用较低电压信号驱动时钟线路是否会导致性能降低? 假设所有样本仍然可以随时钟移入、则仅使时钟信号低于0.4V 的行为是否会对性能产生影响?
- DAC5675A 时钟线路是否存在已知的硬切断? 您是否希望它在0.4V 以下工作? 或者是否存在因组件而异的情况?
谢谢。
Brandon