This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JMODE 通道数不一致

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229929/adc12dj5200rf-inconsistency-in-jmodes-number-of-lanes

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我看一下 ADC12DJ5200的数据表[1]、我有点困惑、似乎有些表基准偏移了。

例如、在第100页上、表7-30和 JMODE 5通道是详细的、在表格下方、它显示"表7-31也适用于 JMODE 44"、但表7-31对应于16个通道的工作模式、 和 JMODE 44 在表7-23中描述为8位、单通道、8通道模式。

您能否确认这是一个错误、并且 JMODE 44应参阅表7-30而不是7-31?

谢谢!

参考资料:

[1] SLVSEN9E–2019年4月–2023年2月修订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    您是对的、似乎存在数据表错误。 表7-30应对应于 JMode 44。  

    我们将在数据表的下一个修订版本中修复此问题、感谢您指出这一点。

    此致、Amy