This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:评估板 ADS8681所需的帮助-未建立连接时的读取问题

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233152/ads8681evm-pdk-assistance-required-for-evaluation-board-ads8681---reading-issue-when-no-connection-established

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8681

尊敬的支持部门:

我致函寻求有关评估板 ADS8681的帮助。 使用 SPI 命令进行测试时、我发现了一个与电路板功能相关的问题。 具体而言、当未建立连接时、电路板将读取默认值。

在评估过程中、我注意到评估板具有多个测试点、TP1指定为输入。 当我使用万用表测量 TP1时、该测量值显示为2.4伏、这与从电路板本身获取的读数大致一致。

有趣的是、当我施加1V 的电压时、电路板显示了正确的值。 同样、当我施加2.3V 或4V 等电压时、工作会准确无误。 然而、当未连接任何器件时就会出现问题、因为电路板始终显示大约2.4伏的读数。

非常感谢您在理解这一问题和找到解决方案方面提供的指导和支持。 如果您需要任何其他信息、或者有任何特定的故障排除步骤、我可以按照这些步骤进一步调查问题、请告诉我。

感谢您关注此事。 我期待您的迅速反应。

此致、

Mehrdad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mehrdad、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  通过"未建立连接"并根据您的上述评论、您似乎在问为什么在没有对 ADC 应用输入的情况下 TP1上看到~2.4V 电压。  这实际上不是问题、如果 ADS8681进行"转换"、而模拟输入基本上是开路、这是一个预期的结果。  对于 ADS8681等 SAR 转换器、当输入开路时、采样/保持电路的内部开关电容器将具有大约 AVDD/2或 REF/2的值、具体取决于器件的内部工作。  所以、看到这样的情况很正常-没有任何故障排除或调试的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您对 ADS8681评估板的行为的答复和澄清。 我知道、由于 ADC 的内部工作原理、在未连接输入时 TP1上的约2.4V 读数是预期的结果。

    不过、当我在定制电路板上远程使用 ADS8681、而我无法实际访问该电路板时、我会担心。 在这种情况下、很难确定是否连接了实际输入或是否未将任何器件连接到电路板。

    ADS8681中有没有任何方法或功能可以帮助我确定是连接了输入、还是简单地确定是否存在开路情况、从而导致 TP1处的读数为2.4V? 这些信息对于远程场景中的故障排除和确保 ADC 正常运行非常有用。

    再次感谢您的帮助。 我期待你就此问题提供指导。

    此致、

    Mehrdad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mehrdad、

    ADS8681内没有内部配置来确定输入是"开路"。  在开路情况下、您可以通过对输入端的弱下拉/上拉来强制设置 FS+或 FS-。