This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:DAC7811增益未按预期更新

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226241/dac7811-dac7811-gain-is-not-updating-as-expected

器件型号:DAC7811

大家好、

      我们在  项目中使用 DAC7811 (通过 SPI 通信)来控制 ADC 信号的增益。 工作时、我们注意到、我们尝试设置的增益当前未应用。 我对此有一些疑问,

1.是否有适用于 DAC7811的示例代码可用于控制通过程序的增益? ,如果是,请在此处提供参考。

2.此 DAC7811的默认增益是多少(在数据表中,它被称为" 器件上电时、将零标度加载到 DAC 寄存器和 IOUT 线路中 "、这是否意味着增益为零?

3.前4位,即 C0- C3是数据表中的主要值,如果我 写,可以选择回读 DAC 寄存器或其值  0x2XXX 它会在哪里为我提供回读值?

4.如果我没有使用菊花链模式,在读取和写入 DAC 时是否必须禁用它? ,即使我没有使用它,这是否有任何效果。

此致、

Shikamaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shikamaru-San:

    Sanjay 将审查和帮助这里。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否也分享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也想从软件方面知道。 这些问题主要集中在发援会的方案编制部分。

    这是供您参考的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shikamaru:

    希望你有一个美好的一天!

    请检查您的问题的回答-  

    1.我们没有此器件的任何代码示例。

    2.如图所示,默认情况下 IOUT1为高阻抗节点,没有任何增益。

     

    3. 您应 发送额外的2个字节以在 SDO 引脚上进行读回

    4. 不, 即使 你不使用它,它也不会有任何影响

    注意:我看了你的设计,我不能知道它将如何工作。 请仔细查看此内容并随时返回、我们 很乐意为您提供进一步帮助。

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sanjay 的答复。

    3.  您应 发送额外的2个字节以在 SDO 引脚上进行读回[/引号]

    为此、我需要说明的是、DAC 移位寄存器为16位、其中4位用于控制其操作、其余的是数据位。 所以在这种情况下,连同这个16位(2字节)需要再发送2个字节,是吗? 这将产生32位缓冲区(共4个字节)。

    注意:我看了你的设计,我无法判断它将如何工作。 请仔细看这个,并随时回来,将 很乐意帮助进一步。[/报价]

    您能否分享有关这方面的输入? 它将有助于我们进行考虑。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shikamaru:

     

    3. 您应该 在 SDO 引脚上发送额外的2个字节以进行读回>> 这意味着写入控制位值 b'0010的正常 DB[15:0](16位数据帧)、这将提供 SDO 上最后写入的数据。

     

    关于您的设计、您能否详细说明 此器件的预期应用?  

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    这是完整的原理图。 我们计划将其用作反馈电阻器、而不是 DAC、以动态地更改该同相放大器的增益。 R2的值为487欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shikamaru:

    现在这似乎是可以的。  

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将使用上述电路来实现可变增益放大器。 当我们将增益设置为64、输入电压为28mV 时、我们将获得1.6V 的输出电压。 然而、当输入电压在增益为64的情况下增加到36mV 时、放大器的输出会饱和。  

    我们想知道放大器输出为什么会饱和。

    谢谢。

    Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreekanth

     

    当您说增益为64时、您能 解释一下如何获得它吗? 同时、我将检查其中的饱和部分。

     

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    在 Shikamaru 随附的原理图中、知道 应用了输入信号并通过 SPI 设置增益。 通过计算(即我们知道启用了多少个 R)、 我们知道增益。  

    因此、当输入电压增大时、增益也会增加。 通过固件、我们不会更改增益。 为测试固定增益。 请告诉我们为什么增益会随输入电压的增加而增加。

    谢谢。

    Sreekanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreekanth

     

    增益极不可能随 Vin 变化。 请您提供更多详细信息:  

    1.输入电压与输出电压(IOUT 节点处)表/图

    VDD 节点电压、R2/R71值。

     

    谢谢。

    Sanjay