This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:该数据表指出信号输入是使用600欧姆电阻器从内部偏置到1.9V 的。 这是否意味着我只能将交流耦合用于模拟输入?

Guru**** 2770645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233309/ads54j66-the-datasheet-states-that-the-signal-inputs-are-internally-biased-to-1-9v-using-600-ohm-resistors-does-this-mean-that-i-can-only-use-ac-coupling-for-analog-inputs

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件: LMH6553

尊敬的 TI 支持团队:  

我有几个关于 ADS54J66使用的问题、希望您可以帮助解决这些问题:

  • 数据表第24页说:"信号输入的共模电压使用600 Ω 电阻器在内部偏置到1.9V、这允许 输入驱动网络的交流耦合。 每个输入引脚(INP、INM)必须在(Vcm +  0.475V)和(VCM–0.475V)之间对称摆动、从而产生1.9VPP (默认)差分输入摆幅。
    上述页面基本上说明模拟输入 VCM 为1.9V、如上所述。 但数据表第7页和第8页规定输入共模电压为2.0V +/-0.025V。  
    问题1. :模拟输入是 VCM 1.9V 还是2.0V?

  • ADS54J66器件没有 VCM 输出、因为它在内部偏置为1.9V (见上文)。 但我想使用 LMH6553 (具有输出限制钳位的全差分放大器)在模拟输入端驱动此器件直流耦合。  
    问题2. :我可以使用 LMH6553驱动 ADS54J66直流耦合的模拟输入吗?
    问题3. :使用 LMH6553时,需要将 VCM 设置为2.0V (或1.9V?) 为 ADS54J66提供差分信号。 这一点有可能吗、或者 ADS54J66只能通过交流耦合驱动吗?

此致!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    共模电压在 ADS54J66内部偏置。 VCM (输入共模电压)设置为2.0V、但可在2.0 +/- 0.025V 范围内变化。 差分输入电压范围 VID 为1.9Vpp、模拟输入必须对称摆动约1.9Vpp。  

    由于 VCM 为2.0V (标称值)数据表第24页中的注释 VCM+0.475和 VCM-0.475显示了 VID 信号摆幅的范围->即、2+0.475V = 2.475V 和2-0.475V = 1.525V -> 2.475V-1.525V = 0.95Vpp * 2 (差分)= 1.9Vpp。  

    ADS54J66不是为直流耦合设计的(因为 VCM 在内部偏置)、但可以按照您所述的方式实现。 您需要确保 LMH6553的 VCM 为2V、以便匹配 ADS54J66。  

    您还可以 使用此 E2E 文章作为参考: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/538019/ads54j66-available-data-reports 

    此致、Amy