This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用触发器对 ADC 进行采样

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7041, ADC081C021, ADS7888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233722/how-can-i-sample-adc-with-trigger

主题中讨论的其他器件:ADC081C021、ADS7041、 ADS7888

您好!

我想 使用来自 MCU 或其他电路的触发信号、对进入诸如 ADC081C021等外部 ADC IC 的模拟信号进行采样。

例如、假设有一个 比较器、例如 TLV370x、可以生成触发信号。 然后、此触发器会提供给 MCU、以便它可以触发 ADC IC 或直接连接到 ADC IC。
我需要在有延迟尽可能小(<1us)的触发时测量 ADC 值。

是否有您可以推荐的具有样本触发功能的 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arca:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我尚不了解我们的具有 I2C 接口的产品系列中有任何转换器可以满足您的需求。  如果可使用 SPI 接口、则可以选择 ADS7888或 ADS7041等器件。  这些器件有一个简单的3线接口、在此接口中、芯片选择(/CS)引脚可被用于触发转换进程的启动。  一旦转换完成、器件会返回到采集模式、直到它看到/CS 引脚的另一个下降沿。