This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:FPGA 加载失败

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229514/tsw14j58evm-fpga-load-fails

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

我今天收到了一张替换卡:
标签:" TSW14J58EVM DC182_A8"
不指示是否提供 Rev A 或 C aka 5.5V 或12V 电源。
S/N 7944400011.

请提供帮助。



尊敬的专家:

我运行的是 TSW14J58EVM

版本 A FT6DN1XZ-TSW14J58

只是一会儿、

但首先 GUI 不再能够通过 mini USB 加载 JMODE 图像
(Win10设备管理器显示错误)。 我已经解决了使用 JTAG 调试端口加载 FPGA 的问题
结果。 不幸的是、Xilinx 硬件管理器也无法再自动连接到电路板
计算机。

注意:USB3 端口运行良好、但无法加载 FW。

问题:通过 USB/JTAG 在修订版 A 加载时是否还有其他已知问题?
         我得到了德国支持的提示,但连接仍然失败  
         可以是5.5V 5A、也可以是6V 4A 电源。

       ----------------
       电源上的电流是因意外关闭还是更换电源?
       通常、我们会发现客户使用的电流低于对 FPGA 进行加载/编程所需的电流。
       请确保客户具有4A、用于6V、J58电源。
       ----------------

 问题: TSW14J58EVM 列表中的 Mouser / DigiKey 不提供。
         J58是否仍有替代产品或后继产品?

此致

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    通过电源插孔将5.5至6V 的电压传输到 J58EVM。

    您使用什么产品与 TSW14J58EVM 连接? 有后续版本、但并非所有器件都受支持。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用它连接到 adc12dj5200rf。

    EVM 显示了标记为12V 的突出测试点。 这就是为什么我感到困惑。  
    那么、我将以5.5V 继续、并在明天报告状态。

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland,

    12V TP 仅连接到 FMC+连接器(C35、C37、L36、L37和 L40)上的5个引脚。 它不用于任何用途。 您正在使用的电路板需要5.5V 至6V 的电压。 板上 LED 的状态是什么? 未连接 ADC 时、您能否加载固件?

    此致、

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5伏和6伏的电压下运行电路板。
    USB3和 Mikro USB 端口正在工作,Capture GUI 能够加载 JESD 图像并捕获 JESD 数据:-)

    Xilinx JTAG 端口仍然不会"自动连接"到硬件管理器来加载眼图捕捉图像。
    我将使用不同的设备检查驱动程序安装和调试电缆。
    或许是下周、甚至是之后的一周。 有假期期间在德国,因此我需要试验性
    实验室设备。

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Roland、让我贴好。

    THX:

    Rob