This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:1V8逻辑输入电压电平兼容性问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5828, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233289/afe5828-1v8-logic-input-voltage-level-compatibility-question

器件型号:AFE5828
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

你(们)好

我们正在设计 FPGA 以控制 AFE5828、这是有关 IO 标准电压电平兼容性的问题。 FPGA IO 输出引脚是 LVCMOS1V8 (JESD 8C.01 )标准,可直接连接 AFE 的1.8V 逻辑输入(如 RESET、PDN_GBL、..... 和 SEN、SCLK、SDIN 等)。

下面是我循环输出时 AFE 和 FPGA 的电压电平、似乎有这种电压电平  风险 FPGA 的 Vol (最大0.45V)> AFE 的 Vil (最大0.4V)、FPGA 的 Voh (最小1.35V)< AFE 的 Vih (最小1.5V)。 这意味着  在某些边界条件下、AFE 可能无法接收正确的逻辑输入。 你怎么看?

一种 可能的解决方案是插入一个逻辑缓冲器(1.8V 至1.8V),例如 TI SN74LVC8T245。 但是、其 VOL 和 VOH 取决于负载电流(如下图所示)。

那么、我们如何根据 AFE 的1.8V 逻辑输入参数、尤其是 AFE 的 SPI 输入(SPI 在20MHz 频率下工作)来估算负载电流?

顺便说一下、AFE5828的1.8V 逻辑输入/输出是否符合 JESD LVCMOS1V8标准?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有人可以帮助吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可能存在一种边界条件、器件可能不会记录逻辑电平。

    您必须确保满足这些引脚1.5V 的 VIH 和0.4V 的 VIL 条件。   

    正如您建议的、可以放置一个电平转换器、对于泄漏电流、您可以参考器件数据表中的 IIH 和 IIL 数字。这些泄漏电流的值为150uA。

    可以。 该器件符合 LVCMOS1V8标准。

    谢谢。此致、

    Abhishek