This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:有关 AFE5809 I/Q 模式使用和切换问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233553/afe5809-questions-for-afe5809-i-q-mode-usage-and-switching-problems

器件型号:AFE5809

大家好、

客户正在评估我们的 AFE5809、并且有以下有关 I/Q 和 ADC 之间 LVDS 数据输出模式的问题、请帮助回答:

  1. 在客户的配置中、LVDS 串行设置为16位、但对于 ADC 数据、则为14位。 对于 FPGA LVDS 接收器、它是否会影响16位和14位 LVDS 之间的切换? 或者我们需要针对 LVDS 进行培训?
  2. 从 I/Q LVDS 到 ADC LVDS 模式的时间延迟是多少?
  3. 关于 I/Q、滤波、抽取因子等参数、我们可以提前进行哪一项配置、而对 I/Q 和 ADC 模式切换没有影响?
  4. 如果我们提前配置 I/Q 参数、其他配置之后 LVDS 数据输出的延时时间是多少?
  5. 对于这种情况下的 I/Q 和 ADC LVDS 数据模式切换和相关问题、我们有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    请找到答案内联:

    1. 在客户的配置中、LVDS 串行设置为16位、但对于 ADC 数据、则为14位。 对于 FPGA LVDS 接收器、它是否会影响16位和14位 LVDS 之间的切换? 或者我们需要针对 LVDS 进行培训?  在 DEMOD 和 NORMAL 模式之间切换时、它们是否会将串行化因子从16倍更改为14倍? 如果是、则他们必须再次进行培训。
    2. 从 I/Q LVDS 到 ADC LVDS 模式的时间延迟是多少? 我不能回答这个问题、您能详细说明一下吗? 您是否在寻找延迟值、如果是、数据表中提供了各种模式下多个位置的器件延迟值。 请参阅数据表方框图。
    3. 关于 I/Q、滤波、抽取因子等参数、我们可以提前进行哪一项配置、而对 I/Q 和 ADC 模式切换没有影响?  它们可以使 DEMOD 保持启用状态、绕过下变频、旁路抽取滤波器、并将抽取因子设置为1以获取正常数据
    4. 如果我们提前配置 I/Q 参数、其他配置之后 LVDS 数据输出的延时时间是多少?  他们必须应用 TX_TRIG 以在配置后获取有效的 DEMOD 数据、数据表显示了 DEMOD 中的延迟、请参阅数据表中的时序图。
    5. 对于这种情况下的 I/Q 和 ADC LVDS 数据模式切换和相关问题、我们有什么建议吗? 如果它们禁用了 DEMOD、则必须再次配置完整的 DEMOD 设置。

    谢谢。此致、

    Abhishek