This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256EVM:设置集成降压模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230771/afe2256evm-setup-integrate-down-mode

器件型号:AFE2256EVM
主题中讨论的其他器件:AFE2256

您好!

根据 AFE2256数据表(SBAS702F-2015年8月- 2018年1月修订)寄存器2Ch、位0需要为"1"才能积分下变模式。

AFE2256 EVM 程序(版本3.0、构建日期:2015年8月5日)不具有此地址的寄存器。 如何设置集成降压模式?

此致、

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olaf:

    我已于2023年5月29日通过电子邮件共享所需的文件。 请确认您已收到所需文档。