This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:在恒定测试图形期间通过 LVDS 通道 A1传输的奇怪数据。

Guru**** 2689915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, ADC3683EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234826/adc3683evm-strange-data-over-lvds-channel-a1-during-constant-test-pattern

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3683

我们一直将 ADC3683开发板(ADC3683EVM)与 FPGA 搭配使用、我们已设置为通过 LVDS 从 ADC3683接收数据。 通道 B 未端接、当前未被设计使用。 观察到通道 A1在18位恒定图形集之后生成一致但错误的数据。


在调试过程中、LVDS 线路 DA1_P 和 DA1_N 未出现接地或任何其他 LVDS 线路短路。 它们提供与位置 E15和 E16上的连接器的正确连接。 所有导通性测试都是在2个电路板断电并彼此连接的情况下完成的。


该芯片通过板载 FT4232H 板载 SPI 进行配置、寄存器在测试过程中会反映其设定值。 在两次测试之间、使用板载复位开关对芯片进行复位、仅设置3个寄存器作为测试模式寄存器、以帮助简化可能出现在配置其他部分中的问题。

此处记录了两项测试。 第一个是在下一个测试中先发送所有1、然后发送全零。 在此通道期间、A0反映了寄存器中的数据集、而 A1则反映了似乎是4位数据。

所提供的2个图像显示了尝试传输的数据、用于设置数据的 SPI 命令以及每个信号。

这种奇怪的 A1行为看起来与我们所有其他测试都是一致的。 随时欢迎进一步测试或获取有关设置或问题的更多数据、以跟踪问题根源。 感谢您花时间帮助解决这种奇怪的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在非常仔细地检查电路板之后、我注意到 LVDS 线路上有很小的偏置。 经过长时间查看其电源、我发现一个0欧姆电阻器读数约为200千欧。 LVDS 后按预期工作。  

    一个非常好的提醒:在调试时、测量电路板周围的电阻并将正常信号与其他信号进行比较会产生奇妙的效果。