This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADC 通道过读

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234794/ads124s06-adc-channel-over-reading

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

大家好

我在使用 ADS124S06和 ADS124S08的类似电路中都遇到了此问题。

此器件由单个3V3电源供电。 我认为电源没问题、并且我已准备好建议的去耦。

我使用 PT1000 RTD 传感器读取"辅助控制"温度、方法是将 RTD 从模拟输入接地、并将 ADC 配置为驱动偏置电流通过器件、同时在单端测量中根据内部2V5基准测量电压。 我有一个通道连接到高容差1K 电阻器、用于测量 ADC 偏置电流以进行一些基本校正。 控制器每100ms 在通道之间切换一次、我相信我选择的单次转换 SPS 等意味着每次测量将在大约60ms 后结束。

我看到的是、连接到某些通道的传感器看起来读取正常、而其中一个其他通道上同一环境中的相同传感器类型似乎过度读取了多达10%。 如果我在传感器两端测量电压、那么在施加偏置电流时会看到一个矩形波。 看起来在每个传感器上生成的电压非常相似。 我已尝试按不同的顺序轮询通道、问题似乎与物理输入有关。

与另一个读数为25oC 的传感器相比、这10%的差异导致温度读数约为50oC -这些传感器在同一环境中非常接近。 使用 DVM 测量的值显示两个传感器读数相同。

 我将把这些值加载到 Ain0的寄存器2至8中-其他通道具有相同的设置、其中 INPMUX 的高半字节和 IDACMUX 的两个半字节已相应地更改。

0C INPMUX
00 PGA
34数据速率
3A 基准电压
06 IDACMAG  --设置为750uA
00 IDACMUX  --两个偏置电流都流向传感器通道
00 VBIAS
11系统

我已确认所有通道都存在< 2.5V 的电压(如果其中一个通道高于基准电压、我之前已经看到过问题)

此设置是否合理-我是否遗漏了有关 正确使用电流源/内部基准/单端测量的内容?

我的寄存器设置对于此设置是否合理?  (我尝试过使用各种设置、但无法更改此行为)

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛!  通常、建议在将激励源用于基准和 RTD 的情况下进行比例式 RTD 测量。  《RTD 测量基本指南》非常好地介绍了 RTD 测量以及各种电路

    至于您进行的测量、最好不要使用与测量相同的引脚输出电流。  换句话说、使用一个引脚用于 AIN0进行测量、使用另一个引脚用于 IDAC 电流、其中 IDAC 引脚在测量之外连接到任何输入滤波器。  这消除了有关非常复杂的输入多路复用器的任何测量误差。  请记住、如果您从输入引脚驱动电流、则该路径中的任何电阻都将添加到转换测量中。  此外、这个电阻会随着温度的变化而变化、所以不容易在系统之外进行校准。

    此致、

    Bob B