This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:CLK1/CLK1C、CLK2/CLK2C 差分电压(最大值)

Guru**** 2520070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234746/dac5687-clk1-clk1c-clk2-clk2c-differential-voltage-max

器件型号:DAC5687

您好!

数据表第10页指定了最小和典型时钟输入(CLK1/CLK1C、CLK2/CLK2C)差分电压。
我的客户也希望知道最大值。

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野市、

    数据表提到绝对最大值为 CLKVDD + 0.5V、但我建议差分电压不高于2V p-p。

    此致、

    吉姆