This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:测试模式有差异

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229285/adc34j45-test-pattern-discrepancy

器件型号:ADC34J45

是否解决了此测试图案差异? 自发布此帖子5年后、我现在遇到了同样的问题、我看不到 TI 团队提供的任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    你是否有你可以转发给我的原始帖子,我可以检查一下?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、  

    这是我参考的原始帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653912/adc34j45-test-pattern-not-working-well

    为了添加一些背景信息、我正在研究一个类似的发现。 以下是 我确定的 ADC34J45测试图形差异:

    1. 校直模式0x2AAA、而不是0x3AAA
    2. 8点正弦波:

      数据表

      0

      2399

      8192.

      13984.

      16383.

      13984.

      8192.

      2399

      实际值

      2654.

      4276.

      8192.

      12107.

      13729.

      12107.

      8192.

      4276.

    3. 串行器/解串器输出时钟模式0xB5B5、而不是0xAAAA

    谢谢。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我认为这是数据表中的一个错误。 我们正在与设计团队就此进行核实。 我确实注意到、偏斜图形是0x2AAA、但我观察到的8点正弦波与您报告的波不同。 请参阅随附的捕获结果。 我看到的值是0、12468、10846、12468、0、 3915、9633、3915。

    我还注意到、在数据表中、用于设置测试图形模式的位在寄存器0x0A 和0x0B 中是错误的。

    寄存器0x0A 的位7:4用于设置 CHA 的模式、位3:0用于设置 CHB 的模式。  寄存器0x0B 的位7:4用于设置 CHC 的模式、位3:0用于设置 CHD 的模式。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../8_5F00_pt_5F00_sinewave.pptx