This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7731:如何配置引脚16和22。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233403/dac7731-how-to-configure-pins-16-and-22

器件型号:DAC7731

尊敬的专家

这是更改前的原理图。 我们测试过施加浪涌干扰会导致引脚11输出异常。

客户更改了 RSTSEL 以添加下拉10K 电阻器、并更改了 RST 以添加断电复位输出低电平 IC。 浪涌干扰不会影响引脚11、引脚11的输出信号正常。
请问为什么这个现象是由芯片控制的 PIN16和 PIN22码进行这些改动导致的呢? 关于如何配置引脚16和22、我想咨询 FAE。

下面是 PCB 布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    能否 提供有关的更多详细信息  浪涌干扰 您在哪里以及如何应用它?  

    同时、我 将了解一下设计。

     

    谢谢。

    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sanjay

    通过分析可以发现、当5V 电源和24V 电源的上电时序不同时、DAC7731的信号输出存在显著差异。 我们发现 当复位时间足够时、上电输出是正常的。

    1)接通电源后、24V 和5V 之间存在2.4s 差异。 在这种情况下、DACout 输出在上电后大约为1.9V (这是异常情况)。

    2)当加电时、24V 与5V 之间的差值约为0.6s。 在这种情况下、在上电后、DACout 输出约为-5V (这是正常情况)。

    通过分析原理图和规格、可以发现在当前设计中、DAC7731的复位设置引脚和复位引脚设计并不可靠。 当复位时间不足时、可能会出现内部配置不正确且电源输出异常的情况。 当复位时间足够时、上电输出是正常的。

    根据规格和原理图、当上拉 DAC7731的22个引脚时、DAC 将通电_OUT 输出为0V、当上电22英尺时、DAC_OUT 输出为-10V (TP1 TP2输出为-5V)。
    加电后、正常电路板上的 TP1 TP2电压为-5V、而异常电路板上的 TP1 TP2电压为-2.5V。 使用镊子将16引脚(RST)对地短路、然后释放后、TP1 TP2的电压将变为0V、具体对应于原理图和规格。
    拉动22英尺并使用镊子终止16英尺并释放到接地端后、TP1 TP2的电压输出为-5V、这是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您提供有关这方面的详细信息。

    我将尝试从设计团队那里获得更多信息、了解为什么会发生这种情况。

      

    谢谢。

    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

     

    建议按照数据表(第11页、模拟输出部分)遵循正确的电源序列。

     作为一种临时解决方案、您仍然可以将 RST 引脚置为低电平或在启动后切换引脚、但实际上、确保干净且一致的启动行为的唯一方法是遵循数据表中的建议。

      

    谢谢。

    Sanjay