This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-ADS7128:ADS7128是否有 Linux 器件驱动程序

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234511/bp-ads7128-is-there-a-linux-device-driver-for-the-ads7128

器件型号:BP-ADS7128
主题中讨论的其他器件:ADS7142、 ADS7828

我在主线内核中找不到驱动程序。

我发现的最接近的是 ADS7142、该版本似乎已被上游 IIO 维护人员拒绝并被放弃。

lwn.net/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  遗憾的是、我们无法向您分享 ADS7828的 Linux 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom 的快速响应。