This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:验证精度

Guru**** 2516050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1231082/ads1015-verify-the-accuracy

器件型号:ADS1015

您好、

我是否可以知道、详细验证 ADS1015精度的正确方法是什么? 我们期望的精度规格是多少?  

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您能否更具体地说明精度规格的含义?

    ADS1015是12位分辨率 ADC。 LSB 的大小取决于 FSR 配置。  

    噪声、失调电压和其他系统性能特性可在数据表的第7节中找到。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高级专家:
    如果我们比较 ADC 输出结果(i2c 读取)和输入 AIN、  考虑噪声、增益误差、偏移等、我们应该使用何种精度规格?
    AIN 为单模式输入。 配置为+-2.048V 的 FSR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议浏览 TI 高精度实验室系列的 模数转换器(ADC)| TI.com

    有一个部分介绍了 ADC 直流和交流规格、可帮助您更好地了解数据表规格。 还有一个部分介绍噪声。 希望这些内容有助于了解您要查找的规格。

    此致、

    天使