This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:Vdd 和 SDA 之间的电压不同、SCL 拉高电压

Guru**** 2515820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234985/ads1014-q1-different-voltage-between-vdd-and-sda-scl-pull-high-voltage

器件型号:ADS1014-Q1

您好、TI!

我是否可以为 VDD 和 SDA、SCL 拉高电压使用不同的电压值? 例如:VDD 为5V 并且 SDA、SCL 上拉至3.3V。

谢谢你。

此致、

Fariz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    否 SDA 和 SCL 的高电平数字电压被定义为到 VDD 的最小值0.7VDD (如果 VDD = 5V、则为3.5V)、而低电平数字电压介于 GND 和0.3VDD 之间。 这意味着如果您在 VDD = 5V 时将 SDA 和 SCL 线路上拉至3.3V、则器件将无法检测通信线路上的逻辑高电平。

    如果您希望 SDA 和 SCL 线路在3.3V 下运行、VDD 必须是3.3V。  

    如果您希望 VDD 使用5V 电压、以允许模拟输入电压达到5V、 但对于控制器器件、需要 SDA 和 SCL 线路为3.3V、我们可以做的是使用一个电压电平转换器、该电压电平转换器从 ADC 侧的5V 转换到 SDA 和 SCL 线路的控制器器器件侧的3.3V。

    此致、

    天使