This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101S101-Q1:串行接口的最大 INH

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234763/dac101s101-q1-inh-maximum-for-the-serial-interface

器件型号:DAC101S101-Q1

您好!

在数据表中、数字输入上的 VIH 没有最大值。

在"7.4建议运行条件"上、"任何输入电压"最大值被标记为(VA+0.1)

但备注4指出的是"模拟输入"、而不是数字输入。

在器件页面上链接的"EVM 用户指南"上、 "串行接口"表示"无论 VA 如何、所有数字输入的范围都是0V 至5.25V"  

如果我使用 VA = 3V,是否可以安全地与3.3V 逻辑连接?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不应违反数据表的绝对最大规格。 输入引脚指定为 VA+0.3。

    这里的措辞会带来误导、但我认为用户指南中说的是、即使 VA 是5.5V、EVM 也专门具有5.25V 的数字输入的最大规格。 并不是说该器件的数字电压可以高于 VA。  

    此致!

    Katlynne Jones。