This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:300引脚主连接器的引脚排列

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229865/ddc264evm-pinout-of-the-300-pin-main-connector

器件型号:DDC264EVM

您好!

我正在尝试使用 DDC264EVM 来测量器件。 我制作了特殊的适配器 PCB、而不是包含模拟输入板。 但是、我需要知道连接器的哪个引脚对应于哪个通道(1至256)、如软件中所示。 数据表中有一个表格、但它通常只描述电阻器是如何连接到全部4个 DDC 的(例如电阻器 R1-R28以某种方式连接到... DDC1上的通道、[...] 在 DDC2等上、它们不按外观顺序排序。 而且、这不是以通道的常规顺序写入的、您拥有 DDC1的通道1-64的数据、而 DDC2的通道1-64的数据、等等。 对于您的软件显示数据的顺序、直接为连接器的通道1至256提供明确的引脚排列会很好。