This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:当 ADC 为差分输入时、输入共模电压是多少?

Guru**** 2992260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234856/ads131m02-what-is-the-input-common-mode-voltage-when-the-adc-is-a-differential-input

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件:ADS131M03

大家好、

确认一个问题:  当 ADC 为差分输入时、输入共模电压是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    ADS131M03的输入范围 取决于 PGA 增益。  请参阅 M02数据表第5页的下表。

    当增益= 1、2和4时、输入可以是(AGND-1.3) V 至 AVDD 范围内的任何值。  当增益在8到128之间时、内部预充电缓冲器会限制上限范围。 在这两种情况下、由于在 ADC 上设计了一个负电荷泵、输入信号可以低于 AGND。 该器件采用与其他 ADC 不同类型的 PGA 实现方案。

    此致、

    戴尔