This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652-EP:最大更新速率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233708/dac5652-ep-maximum-of-update-rate

器件型号:DAC5652-EP

您好!

我正在寻找一个适用于太空雷达的双通道 DAC。 我需要以250MSPS 的更新速率使用它。  网站上提供的 ADC5652-EP 的最高速度为275MSPS、但数据表指出它在此条件下"未经生产测试"。 您能否确认我可以在250MSPS 下使用此 DAC? 如果可以、 性能的主要变化是什么(如功耗)。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    DAC5652-EP 将在250MSPS 下工作 。 有关预期器件性能(如功耗)的详细信息、请参阅商用器件:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac5652a.pdf 

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的回答。 我还有另一个关于 DAC5652-EP 的问题、以确保它适用于航天环境:您知道为什么其数据表的第一页仅提供200MSPS 吗? 是不是由于需要达到高达275MSPS 的特定条件?

    此致、

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    该器件在200m 处进行了生产测试。 它将在250MSPS 下工作。 不过、该器件未在 250Msps 下进行生产测试、因此我们无法保证它能够在整个温度范围内工作。  

    此致、Amy