This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:支持 I2C 12位 ADC 输出电压为1.8V、对于汽车器件为16端口

Guru**** 2515810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1115-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234551/ads1015-q1-support-i2c-12bit-adc-output-voltage-is-1-8v-and-16-port-for-automotive-parts

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1115-Q1

大家好、支持团队

我们使用 ADS1015-Q1、但 分辨率(位)和 输入通道数是不够的。

是否可以建议其他模式供参考?

支持 I2C/12位 ADC 输出电压为1.8V、并且为汽车器件提供16个端口

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    ADS1115-Q1是一款 具有引脚对引脚兼容性的 ADC、其分辨率更高(16位)、但采样率更低(860SPS)、也可与 I2C 兼容。  

    它只有4个输入引脚、因此 16个通道需要多个。

    您可以在此处找到我们的16通道可用器件: 精密 ADC 产品选择| TI.com 

    此致、

    天使