Other Parts Discussed in Thread: ADS9817
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS9817 您好!
共有2个问题。
1.什么是有效18位24位输出的 MSB/LSB? 似乎是 D23~D6。 是这样吗?
2.在 FCLKOUT 上升后,将 Ch2或 Ch3数据首先输出,而不是在 D3和 D2线路上输出 Ch1数据。 在 D1和 D0上也是如此。 您是否有这样的故障排除指南或经验?
运行条件:
它用于4 SDO DDR CMOS 数据接口。
从1通道到2 SDO 线路的多路复用后提供24位输出
谢谢。