This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:晶体振荡器有缺陷

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM, DAC39J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234255/dac39j84evm-defective-crystal-oscillator

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39J84LMK04828

大家好、

客户购买了一些用于原型开发的评估板 DAC39J84EVM。 但是、他们发现其中一个电路板有缺陷、并且未能锁定触发器。

问题的原因已确定 为晶体振荡器有缺陷。以下是所遇到问题的详细信息:

在 DAC39J84评估板上、有一个122.88MHz CVHD-950 VCXO 连接到 LMK04828 OSCin。  客户将理想的100MHz 时钟输入连接到 J17 CLKIN、并将 LMK04828 PLL1 Clkin1 R 分频器配置为1250、N 分频器配置为1536。 此配置 应允许 LMK04828 PLL1锁定并确保与所有 DAC EVM 板之间的同步。 然而、尽管所有其它评估板 PLL1成功锁定、相关的特定板 PLL1未能锁定 、因此无法与同一个时钟域同步。  他们尝试了几种不同的理想100MHz 时钟输入、但问题仍然存在。  根据数据表、VCXO 应具有10kHz 的调谐范围、因为它们的外部时钟输入足够 准确、以及所有其他 DAC EVM 板的工作、它们认为此板上的 VCXO 可能不准确。
您会确认这一点吗?
谢谢。此致、
Marvin 酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    让客户验证封装上的 VCXO 是否标记为 CRYSTEK、CVHD-950、122.88M。 如果是这样、请确保在 JP2上安装分流器并通电、使用示波器、C82上应该有122.88MHz 正弦波。

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    如果客户从经销商处购买了此产品、则必须与他们合作才能获得更换。 如果他们是从 TI 商店购买的、 以下链接包含详细信息和表格链接、用于开始退货流程。  进入 TI 商店的退货和退款页面后、请查找超链接、其中显示: TI 商店客户支持表。  

    此致、

    吉姆

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 EVM 确实有缺陷吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCXO 没有输出、我就选择"是"。 我从未从客户那里听到我指示他们尝试的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    以下是客户的更新:

    我们检查了 VCXO、它来自 CRYSTEK CVHD-950 122.88MHz。 但是、由于我们的示波器 不够精确、因此在示波器上、我们只能看到122MHz 至124MHz 之间的粗略值跳变。  
    从数据表中可以看出、VCXO 只有10kHz 的调谐范围、因此如果此 VCXO 有任何轻微的频率漂移、我们就无法通过示波器看到它。 但凭借准确的100MHz 输入以及我们购买的所有其他 DAC EVM 板成功锁定、我们确信此板的 VCXO 有缺陷并存在一定频移。
    让我知道如何继续
    谢谢你。
    此致、
    Marvin 酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    请客户退回有缺陷的主板并请求更换。

    此致、

    吉姆