This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:ADS8686S 输出不稳定

Guru**** 2529280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235643/ads8686s-unstable-output-of-ads8686s

器件型号:ADS8686S

大家好、

请咨询 SCH 并向我的客户注册。 它们过去采用并行接口、并且 ADS8686S 运行良好。 虽然最近这些器件将设计更改为串行接口、但输出数据不再稳定。 因此、我们需要您提供有关进一步调试方法的指导。 谢谢。

B R、

Owen

B R、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    听起来像是固件问题。 如果器件正常工作、那么更改通信协议 会导致其无法工作、这是控制器件的 MCU 的故障。

    他们能否使用万用表验证以下引脚的状态? 我假设他们尝试使用2线模式。

    此外、看起来器件没有输出或对命令没有响应。 输出保持在0b。

    此致!

    -Cole.