Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS127L11
主题中讨论的其他器件: ADS127L11
您好!
我正在自动扫描模式下使用 ADS1258、通过多个输入通道(每次使用完整的单端通道)进行多路复用。 我希望确保通带外的信号不会出现混叠。
我(大致)了解单通道 Δ-Σ ADC 的过采样和数字滤波如何降低对抗混叠滤波器的要求... (这是我经常提到的一个很好的链接: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/the-delta-sigma-advantage-to-anti-aliasing-filters)
但是、我不明白多路复用器输入(自动扫描模式)如何影响(或不影响)这种行为。
例如... 假设我要对16个通道进行采样、相关频率成分为200Sps。
所以... 为了满足奈奎斯特定理、我的 SPS 需要为每通道至少400Sps (总共16个通道)... 这意味着我需要一个至少为6400SPS 的总自动扫描数据速率。 这可以在数据速率= 0b10时实现

到目前为止听起来不错... 但随后我看到数据表指出、自动扫描模式与固定通道模式下的频率响应没有不同:

所以我有一个3dB 带宽12.4kHz,但每个通道的输出数据速率仅为(15.123kHz/16通道=) 945sps --
在我看来、如果我对这些样本执行 FFT ... 945Hz/2=473Hz 和(至少) 12.4kHz -3dB 带宽之间的所有内容(超过这个值、-3dB 不会有太多衰减)会在...中混叠。 或者我缺少什么吗?
这是否意味着我们实际上需要一个数据速率为/2的更陡的抗混叠滤波器、以补偿不调整数字滤波器来补偿与多路复用器通道关联的较低数据速率的情况?
…
在一个相关的注释中,当我们只在一小部分时间内专注于特定通道时,我还在努力概念化过采样和数字滤波的实际工作方式。 我认为它最终影响到了我的上述问题,但我担心在这里还有更多的事情我不知道--这个问题(未回答)在总结这个问题上做得很好-- https://dsp.stackexchange.com/questions/17482/anti-aliasing-requirements-for-a-muxed-sigma-delta-converter
谢谢!