This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7614:我正在查找用于多个 PN 的 IBIS 模型、其说明将在下面列出。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TLE2064, LM2901, LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235313/dac7614-i-am-looking-for-ibis-models-for-multiple-pns-that-will-be-listed-below-in-description

器件型号:DAC7614
主题中讨论的其他器件:TL082、 TLE2064、 LM2901、 LM211

您好!

您可以为以下 PN 发送 IBIS 模型吗?

DAC7614E
TLE2064AMD
LM211QDRP
LM2901M
UC2825ADW
TL082ID
ADS8361IDBQ

谢谢!

Keith Mitzner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    遗憾的是、我们没有适用于 DAC7614E 的 IBIS 模型。  我会将该主题转给下一个团队、以支持其他器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    我们通常不为放大器器件创建 IBIS 模型、我们通常创建 SPICE 模型、TLE2064和 TL082 SPICE 模型可在产品页面的设计和开发部分找到。

    将本主题移到下一组、以涵盖其余的器件型号

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    抱歉、我们没有为我们的器件(LM211和 LM2901)创建 IBIS 模型。 不过、如前所述、我们在器件产品文件夹中提供了 SPICE 和 TINA 模型。 也将该主题移到下一个组。