This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:将模拟输入耦合到 ADC

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65, THS4509, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233741/ads52j65evm-coupling-analog-input-to-adc

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J65THS4509TINA-TI

大家好、

请您看看以下客户咨询吗?

我正在使用 ADS52J65EVM 来评估 ADS52J65。 我 想将模拟输入直流耦合到 ADC。 遗憾的是、ADC-EVM 数据表中未提供有关如何实现这一目标的信息。

 

 我想对原理图进行以下更改、以便将模拟输入直流耦合到 ADC。

1.      移除(并短接) C194、C193、C203。

2.      可选,移除(短接)C201, C202。  

请您确认这些更改是否足够?

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的输入波形是什么样的(直流工作点、带宽等)? 您必须将其转换为 ADC 可接受的输入范围和输入共模。 该 ADC 需要750mV 的输入共模电压(在 AINPx 和 AINMx 上)、并且可支持2Vpp 的差分摆幅。

    您将必须在电路板上进行更多一些更改:

    1. 在 C193、C203、C194、C201、C202处放置0 Ω 电阻器
    2. 拆下 R180、R188
    3. 在 R162和 R168处放置10 Ω 电阻器
    4. 在 R176、R194处放置10 Ω 电阻
    5. 移除 R200、在 R198处放置0欧姆电阻器
    6. 在 C201、C202处放置0欧姆;
    7. OPAMP-(J24)使用0V 电压;在 FB16上放置0欧姆。

    之后、我还建议您使用 THS4509 (或您选择的任何运算放大器)执行直流工作点和瞬态仿真(TINA-TI 或 PSPICE)、以作为最终输入网络和输入波形。 确保 AINPx/AINMx 上的共模电压是750mV、而差分摆幅(AINP–AINM)在2Vpp 范围内。

    可在线获取运算放大器 TINA-TI 模型(https://www.ti.com/product/THS4509#design-tools-simulation)。 您可以使用模拟输入等效电路(数据表中的图61)对 ADC 进行建模。

    谢谢。  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您的回复。

     模拟输入具有0-2V 的振幅、并且在我们的流式细胞仪仪器中低于5MHz 高斯脉冲。

    我们设计了模拟前端电路。 LTspice 仿真结果显示良好。  

    感谢您的支持。  

    此致、

    Panneer-Raja Vajravelu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panneer:  

    我将关闭该主题、因为我们已经有一个通过电子邮件进行的对话。  

    谢谢。  

    Karthik