This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:SPI 通信问题

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1231256/afe4410-spi-communication-issue

器件型号:AFE4410

您好!

我们遇到了与 AFE4410和 SPI 通信有关的问题。  附件中对此进行了说明。 可能还需要补充一点、即我们使用了两种 SPI 时钟速度- 1MHz 和500kHz。

此致、

e2e.ti.com/.../afe_5F00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emilian:  

    处理此零件的工程师当前正在度假。 请期待我们的回应出现延迟。 我们将在5月31日前与您联系。  

    谢谢。  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emilian:

    此器件受保密协议限制。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢