This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC71408:读取 dacn 寄存器时遇到问题

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236141/dac71408-trouble-reading-dacn-register

器件型号:DAC71408

您好!

我当前正在尝试读取 DACn 寄存器、但遇到了一些问题、因为我始终得到0x000。

我可以读取其他寄存器、例如针对具有 readRegister (0x890000)的 DACPWDWN 的0x09。 例如、我使用相同类型的命令(readRegister (0x95000)来读取寄存器 DAC1 (Ox150000)。

你有什么建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DACn 寄存器为只写。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我得到的数据表具有误导性? 我可以通过它读取 DACn 寄存器的 R/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    数据表不正确。  我们正在对数据表进行主要修订、该修订会伴随着一些其他的小问题进行更正。  

    谢谢。

    保罗