This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808AEVM:使用 AFE5808AEVM GUI 读取寄存器值时出现问题

Guru**** 2915230 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5808A, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220361/afe5808aevm-problem-reading-the-values-of-the-registers-with-the-afe5808aevm-gui

器件型号:AFE5808AEVM
主题中讨论的其他器件:AFE5808AAFE5809、AFE5808

我最近购买了此评估板、用于测试有源阻抗匹配特性。

当我开始研究寄存器对不同输入的反应方式时、我想读取寄存器的状态、而不仅仅是信任它是按照我要求的方式设置的。

具体而言、数据表指出、如果选择了预设、则该寄存器的位会自动更改、但它还指出、为了影响该寄存器的某些位、您需要启用另一个寄存器。 由于我已经能够在选择预设后更改位、如果启用为关闭、我希望在选择冲突配置时检查 AFE 的行为。 (我在此选择100欧姆的输入阻抗预设、并手动将输入阻抗配置为49欧姆、同时选中两个有源端子电阻器并启用额外端子电阻器)

这使得寄存器 D52 (x34)等于 X177。

因此、我转到 Registers Direct Access 并查找 Reg52的值、它显示为0。

不仅任何其他寄存器都提供值0、即使在只切换到读取模式时、它也显示为 reg0=2、并通过再次按 Read、它更改为0。

然而、我可以根据需要设置 AFE、这意味着写入功能可以很好地工作。 我想只有读取功能才有这个问题。

有人以前遇到过此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求。 我们将进行深入研究、并将在5月3日星期三之前与您联系。

    谢谢!

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我设法使用逻辑分析仪将寄存器中的值可视化、并确认这些值是从 SDOUT 而不是 SDATA 读取的、我怀疑 GUI 仅检查 SDATA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    很抱歉我们无法提前支持此申请。  

    我们过去还没有听说过与 EVM 相关的这种问题。 尽管如此、感谢您分享您的观察。  

    为了验证以上内容、我已申请 AFE5808A EVM 并查看此问题。 我将能够在本周接触到 EVM。 我将进行相同的测试、并让您知道在我结束时是否会出现相同的问题、并且可能也能解决相同的问题。

    我应该能在下周中与您再见面。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时我会继续保持 buse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    当然可以。

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你到底有什么进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有关于此事进展的任何更新吗? 我应该开始一个新的查询吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有关于此事进展的任何更新吗? 我应该开始一个新的查询吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    我们在实验室中使用的 EVM 不能正常工作、因此我订购了一个新的 EVM 来与您的问题相关。

    EVM 需要几天时间才能抵达印度。

    不是非常严重的问题。 请允许我们多花几天时间在我们的网站上收到电路板后测试问题。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好、我会等待。 我只是担心你忘记了、因为你上周告诉过我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    很抱歉、我没有通知您。 我刚被其他的东西吸引住了。  

    一旦我了解了详细信息、我就会告知您接收 EVM 的预期日期。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 然后见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解有关接收 EVM 的预期日期的更多信息 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    我检查了大致相同、似乎没有板的库存。  

    同时、我所做的是使用 AFE5809板和 GUI 检查 SPI 读取/写入、似乎运转正常。 然后、我安装了 AFE5808 GUI、但 GUI 不知何故未响应。  

    出现这种情况的原因是缺少配置文件、这使得 PC 连接到 EVM。

    如果可以从 EVM 共享此配置文件、我应该能够在5809电路板上成功运行5808EVM GUI。

    为了生成所需的文件、可按照以下步骤操作:

     1.从 https://ftdichip.com/utilities/下载并安装 FT_Prog 。 EVM 具有带编程 EEPROM 的 FTDI 芯片。 我需要该 EEPROM 文件。

    2.移除 TSW 的 USB 并仅连接 EVM USB。 打开 FT_Prog 并搜索连接的器件。 您会看到 AFE5808名称出现。

    3.右键点击,然后点击"另存为模板"。 它将弹出一个保存菜单。 只需保存文件并通过 abhishek.vishwa27@ti.com 发送给我 。

    我对未能尽快解决您的问题深表歉意。 非常感谢您的帮助、以便在我最终完成设置。 遗憾的是、此电路板没有任何有效库存、构建新的 EVM 并开始使用需要花费大量时间。

    谢谢。此致、

    阿比谢克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常好。 我会尽快提供文件。

    我在结束一些事情。

    如果您愿意、我将在一个小时左右可以进行语音呼叫。

    关于您默认的 EVM 板、这完全可以理解、我将尽我所能的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    感谢您共享该文件。

    它的确有效。 至少 GUI 在工作。 我仍然必须启动 SPI。 为了使其与 AFE5808A 兼容、需要对电路板进行小幅修改。  

    让你知道我的意见。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    我能够在 EVM 中重现此问题。

    GUI 读数似乎不工作且始终发送0。

    但是、当我探测器件的 SDOUT 引脚时、可以看到器件正在 SDOUT 线路上发送正确的数据。

    SDOUT 信号的读数似乎存在一些问题。

    我将介绍实施方案、如果能够找到合理的解决方案、也会及时与您联系。 我还会在团队内部咨询、并了解如何解决这一问题。

    顺便说一下、您能否在 EVM 中验证跳线 JP31的状态、并确保其连接在引脚1和3之间。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我遇到的问题、我还能够使用示波器来可视化 SDOUT。

    我知道这不是我的意思。  我们也得出了令人欣慰的同样结论。

    跳线31位于 SDOUT USB 位置的较低位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jayson

    很抱歉我向我的团队了解了这个问题、似乎该问题与第三方几乎在十年前设计的固件有关。 今天、我们没有任何对软件开发的积极支持。

    不幸的是,我们不得不忍受这个问题,因为它不是非常关键。 您可以继续使用 GUI、因为所有其他功能都可以。 您可以继续使用范围来验证读取。 但从 GUI 读取将不起作用。  

    "对不起,我也没想到会被你撞见的。"

    感谢您的耐心与合作。

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢通知我。 我怀疑会是这样。 是否有可能使这些信息更易于获取?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    我已向我的团队强调了这一问题。

    如果我们计划更新用户指南、我们将牢记这一点、并确保此处突出显示读取问题。

    尽管到目前为止我们还没有任何修改用户指南的计划。 我希望这篇文章对可能遇到这个问题的其他人有用。

    我现在将关闭该主题。  

    谢谢。此致、
    阿比谢克