This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:IBIS 模型有效性

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828, AFE5832LP, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222497/afe5832-ibis-model-validity

器件型号:AFE5832
主题中讨论的其他器件: AFE5818、AFE5828

是否有人尝试过使用 AFE5832LP IBIS 模型?

在 LVDS 输出接口的 SI 仿真中、使用此 IBIS 模型获得适当的结果遇到了重大问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charl:

    感谢您的联系。

    许多客户都使用了该器件的 IBIS 模型、但到目前为止、我们尚未听说过有关该问题的任何消息。

    您能否详细说明问题到底是什么。

    顺便说一下、AFE5818和 AFE5828也具有相同的输出接口。 您能否试用 AFE5818模型、并了解您是否面临类似的问题。

    您可以在此处找到模型:AFE5818数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我将其中一个 LVDS 输出驱动到50欧姆的测试负载时、我得到70mv 的差分摆幅、

    在我的设置下方查看:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试对它进行仿真。 我认为负载与缓冲器的连接方式有误。 可以连接差分100欧姆吗? 器件不支持50欧姆接地。

    结果:

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shabbir、

    现在我要将此模型驱动到 Polarfire FPGA 上的 LVDS18G 接收器中、使用理想的传输线端接100欧姆、并获得以下结果:

    不知道为什么非单调信号响应来自哪里?

    链接到适用于 Polarfire 的 IBIS 模型:

    https://www.microsemi.com/document-portal/doc_download/1243538-polarfire-gpio-industrial-model

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否展示用于仿真的电路?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试使用 ADS 进行仿真、然后观察到了振铃。 我觉得这可能是由 Polarfire LVDS 输入缓冲器的封装寄生导致的。 在该模型中、我找不到将端接放置在缓冲器内的选项。 这可能会有所帮助。 您能向 Polarfire 团队了解更多信息吗? 单独放置100欧姆端接不会出现问题、因此这不是由 AFE IBIS 模型导致的。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个带 ODT-100的模型参见以下模型选择器:

    然后是振铃。 我不是很确定这是在 PolarFire 方面。

    如果我使用 Virtex 4输出缓冲器驱动同一个缓冲器、则没有振铃:

    请参阅下面的结果比较。 橙色波形用于 Vertex 的驱动器、红色波形用于 AFE 的驱动器。 PolarFire 在两种情况下都通过 LVDS18G_ODT-OFF_HYST-OFF 接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也尝试了仿真100欧姆模型、得到了相同的结果。 您能否在最后查看以下案例? 无需任何端接即可进行仿真、然后使用 PolarFire LVDS 输入缓冲器进行仿真。 如果 Polarfire 缓冲器中有内部端接、那么 摆幅肯定会减小。

    下面是仿真结果:蓝色表示未连接 LVDS 缓冲器、红色表示已连接缓冲器。 观察到相同的摆幅。 您是否能够在您的终端进行相同的检查?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的结果:

    在100Mhz 50%占空比下仿真。

    驱动 Polarfire 缓冲器时、会看到很多振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到、在两种情况下、电压摆幅是相同的。 这意味着内部端接不可用。 只要为器件提供终端、摆幅就会变成一半。 这种振铃可能是由封装和输入网络的寄生无源器件造成的。

    谢谢!

     

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎是对的。 我现在将 polarfire IBIS 模型的寄生值更改为"0"、得到的结果要好得多:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认。  希望它能解答您的疑问。 如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    沙比尔