This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771EVM:澄清 DAC8771EVM 文档(SLAU727 - 2017年8月)

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771EVM, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236247/dac8771evm-clarification-about-dac8771evm-documentation-slau727---august-2017

器件型号:DAC8771EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8771

尊敬的团队:

我有以下关于 DAC8771EVM 的问题- 2017年8月、感谢您的关注。

-第4页表3关于 JP14设置,表报告了相同的关于已安装和未安装的声明,可能是一个拼写错误,来自 DAC8771数据表(SLASEE2 - 2018年2月页42第8.4.5.1)如果 LDAC 设置为低电平,在我看来,模式必须是异步的。 因此、如果未安装 JP14、则模式可以为同步模式、前提是驱动要求符合 DAC8771数据表第8.4.5.2段中所述的内容、我是对的?

-第6页、第2.4.3段 DVDD 电源"...当使用 SM-USB-DIG 作为 DVDD 电源时、请卸载跳线 JP10并安装跳线 JP15和 JP15..." Iìm 更改为"...当使用 SM-USB-DIG 作为 DVDD 电源时、请卸载跳线 JP10并安装跳线 JP15和 JP16..."、对吧?

感谢您的支持!

此致

FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FF、


    对于 JP14处接地的 LDAC、您是正确的。 在 LDAC 设置为低电平时、您使用异步模式、其中器件通过/SYNC 锁存。 在 JP14断开的情况下、您可以将信号连接到 LDAC 以使用同步模式。 描述在数据表中、并且您是正确的。

    在外部 DVDD 上也是正确的。 移除 JP10上的跳线可断开大容量电容、而安装跳线 J15和 J16会禁用内部 DVDD 驱动器、并将 DVDD 连接到 SM-USB-DIG。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph!

    此致。

    F.